欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米防异物型直线电机模组:以创新技术赋能精密制造

  • 2025.03.05 13:52:12
  • 米思米
  • 2919

在制造业不断向精密化、高效化迈进的今天,直线电机模组作为关键部件,其性能优劣直接影响着生产设备的运行效率和产品质量。米思米推出的防异物型直线电机模组,凭借创新的技术和卓越的性能,为精密制造领域带来了新的解决方案。


一、应需而生:解决行业痛点的创新之举


米思米的直线电机模组商品群涵盖标准型、十字型以及防异物型三大系列。其中,标准型直线电机模组自去年4月开售以来,虽然在市场上获得了一定的关注,但也收到了客户的反馈。许多客户表示,标准款旁边存在的间隙,给实际使用带来了诸多不便。比如3C行业的打螺丝机、半导体行业的搬送等场景中,所搬运的大多是小件物品,这些小件物品极有可能从标准型的间隙中掉入产品内部。


米思米防异物型直线电机模组.jpeg


一旦小件物品掉入,会引发不同程度的问题。若客户及时发现,为了取出异物,需要对安装在模组本体上的众多工装进行拆卸和重新组装,这一过程耗费大量工时,影响生产进度。而如果未及时发现,后果更为严重。电机与下方磁铁之间的间隙本身就很小,若有螺丝等异物掉入,高速移动的滑台带动电机撞击异物,电机很容易损坏。后续的维修和重新组装成本高昂,给企业带来不小的经济负担。


为了满足客户的实际需求,米思米的研发团队积极探索,开发出了防异物型直线电机模组,旨在从根源上解决这一行业痛点。


二、卓越性能:速度与精度的完美平衡


速度是衡量直线电机模组性能的重要指标之一。米思米防异物型直线电机模组在速度方面表现出色,其最快速度可达2m/s,与标准型直线电机模组持平。这样的高速运行能力,使得生产效率得到显著提升。


防异物型直线电机模组运行速度.png


除了速度,精度同样关键。该模组的重复定位精度达到±5μ,最大加速度为1.5G。这意味着在高速运行的同时,它能够精确地控制运动位置,确保生产过程的高精度。在精密制造领域,哪怕是极其微小的误差,都可能导致产品质量出现问题。米思米防异物型直线电机模组凭借其出色的精度控制,为生产高质量产品提供了有力保障。


三、创新构造:免维护与防异物的双重保障


在构造方面,米思米防异物型直线电机模组与全封闭型传统铝模组有着显著区别。全封闭型传统铝模组大多采用钢带式结构,上方的盖板为钢带,且钢带从滑台中间穿过。这种结构虽然在一定程度上实现了封闭,但存在明显的弊端。钢带与滑台之间的直接摩擦,不仅会导致钢带变形、卷曲,还会降低封闭性能。一旦钢带出现变形,就会产生缝隙,使得异物容易进入模组内部,影响设备正常运行。而且,变形的钢带需要定期更换,这无疑增加了维护成本和时间成本。


防异物型直线电机模组免维护.png


相比之下,米思米防异物型直线电机模组采用了全新的构造设计。其盖板和滑台之间没有直接的机械摩擦,这一创新设计从根本上避免了因摩擦导致的部件损坏和维护问题。在实现高速运行的同时,还做到了免维护。对于企业来说,免维护意味着无需投入大量的人力和物力进行设备维护,减少了停机时间,提高了设备的利用率,为企业节省了成本,带来了更高的经济效益。


此外,该模组的创新结构设计还大大增强了防异物能力。动定子间隙小,异物掉入电机易损坏,而米思米通过独特的结构设计,有效防止了异物掉入,为电机的稳定运行提供了可靠保障。米思米还制作了样机,模拟还原生产过程中异物掉落的情景,并用M3树脂螺丝进行防异物测试。在直线电机模组以最高运行速度2m/s运行时,内部无异物进入,充分验证了其优秀的防异物性能。


四、灵活配置:满足多样化生产需求


在实际生产过程中,不同的生产工序往往需要不同的配置。米思米防异物型直线电机模组最多可搭载4个可独立控制的动子,这种灵活的配置方式为企业提供了更多的选择。在一些需要多工序协同作业的生产场景中,通过搭载多个动子,可以在同一模组上完成不同的任务,节省了空间,降低了成本。相比之下,全封闭型传统铝模组在这方面则相对局限,大多只可搭载1个动子,在多工序作业时需要拼接使用,操作较为繁琐。


防异物型直线电机模组多动子.png


米思米防异物型直线电机模组的出现,为精密制造行业带来了新的发展机遇。它以创新的技术解决了行业痛点,在速度、精度、构造和配置等方面展现出诸多优势。随着制造业的不断发展,对直线电机模组的需求也将日益增长。米思米防异物型直线电机模组凭借其卓越的性能,有望在精密制造领域发挥更大的作用,推动行业不断向前发展,为企业创造更多的价值。


*本文中数据来源于米思米社内测算,对比数据均为米思米同型号商品所得

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities